This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:Zigbee 兼容性问题。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK-ARCHIVE, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/925535/cc2652r-question-of-zigbee-compatibility

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:CC2630Z-STACK-ARCHIVEZ-STACK

尊敬的 TI:

我有几个问题。

Q1.can 我使用在协调器上运行的 CC2652并像使用终端设备一样使用 CC2630?

问题2.这两个芯片(CC2652、CC2630)是否可以相互通信?

问题3:我的客户希望使用星型拓扑1到168、我的问题是 CC2652 (协调器)是否支持168个子节点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.如果他们运行兼容的 Zigbee 配置文件、是的。

    3.不建议有如此多的子节点连接到一个协调器。 您可能需要进行测试、以了解它对您的应用是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以下载 cc2630 SDK、

    我找不到 CC2630 SDK 下载资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 从 Z-STACK-ARCHIVE 下载支持 CC2630的 Z-Stack Home 1.2.2a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经下载了1.2.2 A、

    但我看不到 CC2630项目。

    Z-STACK-HOME:

    ZigBee 家庭自动化解决方案
    免费

    下载

    激活 1.2.2a   2015年10月16日   有关 ZigBee 2012解决方案下载的说明、请参阅以下内容。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保完全安装下载的堆栈、并且应该在 c:\ti\simplelink 下找到适用于 CC2630的 Z-Stack