This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:智能射频监听器胜出#39;未检测到我的器件

Guru**** 2558380 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/923712/lp-cc2652rb-smart-rf-sniffer-won-t-detect-my-device

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、闪存编程器、 数据包监听器

我已经多次介绍了 SmartRF 数据包监听器2用户指南中列出的设置说明。

我似乎无法让数据包监听器应用程序检测安装了监听器固件的 LP-CC2652RB。

我使用的是具有 Rev E 器件的微控制器。

请注意、在浏览论坛时、我看到有人通过将串行端口波特率设置为921600来解决了 CC26x2R1上的同一问题。

我已经选择了该设置、但在设置中没有任何 COM 端口可供选择。

COM14和 COM15是在我的设备管理器中为 XDS110调试器和应用程序填充的端口。

接下来该怎么办?

谢谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需使用 LP-CC2652RB 对其进行测试、就可以正常工作。 在按下智能射频监听器代理上的"Detect Devices"之前、必须确保将 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\sniffer_FW\bin\cc2652rblp 下的 sniffer_f.hex 下载到 LP-CC2652RB 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我这么做了。  这就是我所说的"安装了监听器固件"。

    我觉得串行端口有问题、因为它不允许我选择一个端口。

    COM 端口编号是否有最大限制?

    我有64位 Windows 10、如果这会有什么不同。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保关闭所有其它 TI 软件,如 CCS、Flash Programmer 2、SmartRF Studio…… 然后重新启动 Smart RF Sniffer Agent 以再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我再次尝试了、除了 Microsoft Outlook、没有其他运行的东西。

    运气差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会尝试重新启动桌面以再次进行测试。 顺便说一下、您能看到 LP-CC2652RB 在 Windows 设备管理器上模拟两个虚拟 COM 端口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我多次重启。

    是的、我看到的是 COM14和 COM15。

    我将再次尝试重新启动...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新启动不会产生任何影响。

    我还尝试将端口重新分配给 COM6和 COM7。

    这也没有任何帮助。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    下面是一些需要关注的其他资源:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/699648 
    http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/docs/zigbee/html/zigbee/packet_sniffer.html 

    您是否有任何其他 LaunchPad 或 PC 可供测试?  您是否使用 UNIFLASH 或闪存编程器加载固件?  编程前、请务必擦除所有器件存储器。    数据包监听器2 v1.0.0支持 LP-CC2652RB 和 Windows 10 64位

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了 LP-CC2650、结果相同(也是修订版 E 芯片)。

    我已经尝试使用 Uniflash 和闪存编程器2。  我很确定在编程之前擦除整个器件、但我将重试。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能在另一台桌面上尝试此操作以查看其是否正常工作。