This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:CC2530 CSMA/CA

Guru**** 2569625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/920725/cc2530-cc2592em-rd-cc2530-csma-ca

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2530


大家好、我目前正在使用 CC2530 ZNP (3.0.2)、因为存在一些问题、所以我想关闭 ZigBee CSMA/CA 机制、但我不知道如何关闭它或如何修改这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能打开 CSMA/CA、但可以尝试更改 mac_radio_defs.h 中的 CCA_THR 和 CCA_THR_HGM 定义以增大/减小阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数值越高表示增加或减少阈值? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字越高、表示保留量越大。