This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF05EB 电源循环

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/921222/smartrf05eb-power-cycling

主题中讨论的其他器件:CC2530EMZ-stackCC2530

您好!

我想知道是否有其他人看到过这个问题?  我使用2个 SmartRF0EB 和一些 CC2530EM 模块对 Zigbee 网络进行了实验。 好的、我可以对 light_switch.hex、spectrum _analyzer.hex 和 per_test.hex 示例进行编程、它们开箱即可正常工作。

我编译了 Z-Stack 3.0 GenericApp 并在 SmartRF05EB/CC2530EM 上对其进行了编程、以设置协调器、路由器和终端设备。 这在一个 SmartRF05EB/CC2530EM 组上工作、但当我将 CC2530EM 移至另一个 SmartRF05EB 时、似乎会重启(LCD 显示:德州仪器... SW4:Help、它会闪烁开/关、就好像它是下电上电一样、LED2也会闪烁)。 这可能指向我的其中一个 SmartRF05EB 板上的硬件故障(但是、探测电源线时、它们看起来都很稳定)。 此外、该特定板还可与先前的演示配合使用。 我查看了 Joystick 引脚电压、它们似乎没有出现故障或卡在特定输出上。

这可能指向了 GenericApp 代码的一些问题、而不是 SmartRF05EB 板上的硬件故障。 电池已更换为新电池、这似乎不是问题。

还有人看到过这种行为吗? 出于兴趣、SmartRF05EB 上的 Joystick 器件型号是什么、我想我将其换用为新的器件型号。

此致、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我建议您查看 Z-Stack 安装的 Documents 文件夹中的《Z-Stack 3.0示例应用用户指南》。  您选择了哪个 Zigbee 角色、并已尝试过其他示例、例如灯或开关?  您使用什么程序下载 CC2530固件?您如何生成此映像?  当重新移动到原始 SmartRF05EB 时、该程序是否仍然按预期工作?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    这不是任何一个。 我确定这实际上是其中一个 SmartRF05EB 板的故障。 探测 P20 (引脚17和19)时、我发现19始终为"高电平"。 它在一个良好的电路板上是'LO'。 此逻辑电平为"joy_move"、是所有其他操纵杆输入(向上、向下、左、右、推)的或、 当没有人触摸操纵杆时、它不应该为"高"。 对于 Joystick 故障、您会遇到奇怪的应用程序行为、这一点并不奇怪。

    我计划交换 SmartRF05EB 上的 Joystick (这是该部件 BTW:Alps SKRHABE010)

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用电源跳线连接 USB 电源并连接 USB 电缆、是否仍然看到此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yikai、

    是的、应用 USB 电源和良好的电池组仍然存在问题。 我订购了更换的 Joystick 部件、我将更换这些部件、看看这是否消除了这种现象。 如果您有兴趣,我会告诉您它是否起作用?

    此致、

    Ian