This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:具有 CC2592的 CC2538定制板是否应修改软件灵敏度?

Guru**** 2930860 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/920605/cc2538-the-cc2538-custom-board-with-cc2592-should-modify-software-sensitivity

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC2592

您好 TI 团队  

我的定制板支持 CC2592模块、并让其加电16dbm、

那么、我应该修改软件 灵敏度(zstack3.0.2上)吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您只需要定义 HAL_PA_LNA_CC2592。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai Chen

    好的、我知道。

    谢谢!