This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:CC2538EMK 不能与 SmartRF06EB 配合使用

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/920145/cc2538emk-cc2538emk-doesn-t-work-with-an-smartrf06eb

器件型号:CC2538EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2538DK

我有12个 CC2538EM、当我将 CC2538EM 插入  SmartRF06EB 时、我可以在 LCD 上看到一些信息、电源指示灯将亮起。 但 当 我得到它时、一个 CC2538EM 根本不起作用。 当将此 CC2538EM 插入 SmartRF06EB 并打开电源开关时、LCD 不会显示任何内容、电源指示灯也不会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 CC2538上运行了什么软件? 您能否拍摄电路板的图片并将其连接起来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    实际上、我没有在 CC2538上运行任何软件。 我怀疑这不是因为它有缺陷。

    左侧是 CC2538EM 、当它插入 SmartRF06EB 时无法正常工作。  除此之外、我还有两 个 SmartRF06EB 板、它们无法与此板配合使用。

    右图显示了将其他11个 CC2538EM 插入 SmartRF06EB 后得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将 PER TEST HEX 的 Attach 下载到您的左侧 CC2538EM+SmartRF06EB 中、以查看其是否正常工作。

    e2e.ti.com/.../8750.per_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于看起来好像失败的 EM、我是否会显示在 SmartRF Studio 中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有问题的 CC238EM 板上是否有跳线将 VDD 连接到 EB 电源?  请目视确认物理连接是相同的。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢!

    当我看到相关的 CC2538EM 板时、它上没有跳线。 遗憾的是、它仍然无法与跳线一起工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我使用的是 SmartRF Studio。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    借助上面的跳线、我可以通过 SmartRF Studio 配置电路板。 我认为我的问题已经得到了部分解决。 但是、与以前一样、LCD 不显示任何内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试将之前随附的每项测试十六进制文件下载到 CC2538中、以查看每次测试是否可以显示 LCD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    老实说、这是一款新设备、我一直在尝试用谷歌搜索您推荐的操作方法。 我可能需要一些时间。

    实际上、我的目标只是让该器件作为发送器工作、而不是希望出现这种问题。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在很清楚您的用途、但您在问您的左侧板上为什么没有 LCD 显示屏、因为它在右侧。 由于您的合适 CC2538DK 在 LCD 上每次测试都运行、因此我为您附加了每测试软件十六进制文件。 您可以尝试将具有闪存编程器2的十六进制文件下载到您的左侧 CC2538DK、然后查看 LCD 是否显示任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我 已将闪存编程器2的十六进制文件下载到 CC2538、它确实起作用!

    非常感谢!

    此致、