我们有一个 ZigBee 网络、其中包含一个路由器和一个协调器。
它是 ZNP 协调器。 路由器和协调器之间的通信工作正常,直到重新启动协调器。
我们使用的是 ZStack 302。
协调器不接收来自路由器的消息。
对于 Wireshark 监听器日志中的示例、我们在数据包编号后重新启动协调器 94.
读取属性在此点之前成功、但在重新启动协调器后、前几次尝试未收到读取属性响应?
这是为什么?
某些情况下,在重新启动协调器后,协调器最多不会从路由器接收报告10-15分钟。
PFA 监听器日志
使用的密钥是 "{0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、 0x05、0x06、0x07、0x08、0x09、 0x0A、0x0B、0x0C、0x0D、0x0E、 0x0F}"
e2e.ti.com/.../packets_5F00_not_5F00_delivered_5F00_on_5F00_coordinator_5F00_restart.zip