This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:协调器重新启动时的临时通信失效

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/919072/cc2530-temporary-communication-lapse-on-coordinator-restart

器件型号:CC2530

我们有一个 ZigBee 网络、其中包含一个路由器和一个协调器。
它是 ZNP 协调器。 路由器和协调器之间的通信工作正常,直到重新启动协调器。
我们使用的是 ZStack 302。

协调器不接收来自路由器的消息。

对于 Wireshark 监听器日志中的示例、我们在数据包编号后重新启动协调器 94.

读取属性在此点之前成功、但在重新启动协调器后、前几次尝试未收到读取属性响应?

这是为什么?

某些情况下,在重新启动协调器后,协调器最多不会从路由器接收报告10-15分钟。   

PFA 监听器日志  

使用的密钥是 "{0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、 0x05、0x06、0x07、0x08、0x09、 0x0A、0x0B、0x0C、0x0D、0x0E、 0x0F}"

e2e.ti.com/.../packets_5F00_not_5F00_delivered_5F00_on_5F00_coordinator_5F00_restart.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    路由器不响应(除 MAC ACK 之外)协调器的原因是协调器上 NWK 安全标头中的帧计数器在重置后较低。
    (在数据包93中、该帧计数器为1288、在数据包96中、帧计数器为0)。

    出于安全原因(例如重放攻击)、只有当 NWK 安全帧计数器大于从该器件接收到的最后一个已知有效帧(在本例中为协调器)的帧计数器时、接收设备才会处理帧。

    您是否对默认项目中的 ZNP 示例进行了任何修改?

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toby Pan、


    我们使用 ZNP 协调器、更改仅包括 default-Key 和 ota_dongle_integration。

    在重新生成方案数次时、注意到 每次复位后、NWK 安全头中的帧计数器都会重置为6256。

    我们如何解决这个问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    函数 ZDUP_RestoreNWKSecMaterial()中的每次复位时、NWK 帧计数器将递增一次 。
    您能否进行调试以查看 NV 写入是否成功?

    此外、您能否尝试开箱即用 ZNP、然后逐步添加您的更改以查看导致此行为的原因?