This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:SDK 何时提供 Openthread 1.3版

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1162317/cc1352r-when-will-openthread-version-1-3-be-available-in-sdk

器件型号:CC1352R

根据这些文档、openthread 实现仍然是1.1.1

Thread (和 openthread)当前已在1.3版中。

这将在 TI SDK 中何时提供?

谢谢、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前 、我们已通过 Thread 1.3认证、预计将在11月底之前提供支持。

    由于这涉及开放源码项目、因此本质上与我们的季度发布计划不同步、因此可以通过其他方式(例如通过 GitHub)启用支持。 敬请期待。

    您特别需要 Thread 1.3的哪些功能?
    您是否通过 Thread 运行自己的应用协议? 或者您对 Matter 感兴趣吗?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的回复。

    实际上、这就是我要寻找的 Thread 1.2功能、特别是 CSL sed 功能、它可以实现低延迟和低功耗。 但 AS 1.3 在 通过 LAN 的线程网络之间进行通信也有很大的好处。

    我们目前正在运行我们自己的应用层。 Matter 也正在调查中、但 Thread 目前是实际的。

    我是否可以将 openthread 从 gitHub 复制到 SDK 并运行?

    谢谢、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjin、

    SDK 中包含的 openthread 是我们针对该 SDK 进行的测试,因此可以在 SDK 中使用更新版本的 openthread,但可能需要一些工作(例如构建错误)。

    谢谢、
    Toby