This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Thread 模块

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, 3P-WIRELESS-MODULES, CC1352R, CC1352P, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1165400/thread-modules

主题中讨论的其他器件:CC1352R、 CC1352P、 CC1352P7

您好!
我们正在寻找具有集成 App-CPU 和开发套件的 Thread/BLE 模块。 您或您的某个模块合作伙伴是否提供了它?
BR
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 您 是否需要 www.ti.com/.../LP-CC2652R7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们正在寻找大规模生产的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    有关  推荐的第三方模块、请参阅3P-wireless-modules 列表。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该列表不包含 Matter 或 Thread 模块。

    BR

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列出的任何支持 Zigbee 的 SimpleLink CC13xx/CC26xx 模块也将能够支持 Thread。  您可以查看 Thread 概述 页面以了解包含此协议的推荐 TI 器件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    网址为 https://www.ti.com/wireless-connectivity/thread/products.html

    我仅找到26xx 产品。 我认为13xx 产品都低于1GHz、因此只有26xx 产品适用于 Matter / Thread (2.4GHz)、对吧?

    BR

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 CC13XX 产品也支持 Thread、因为它们是双频带器件(例如 CC1352R、CC1352P、CC1352P7)、但不建议将这些器件用于单协议设计、因此 CC26XX 更是如此。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352可与2.4 G 频带和 Matter / Thread 协议搭配使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢

    Christian