This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7使用外部 PA 程序。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2530, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1166291/cc2652p7-cc2652p7-uses-external-pa-program

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:CC2652P、 CC2530、 CC2591

大家好、

以下是客户的请求:

应用场景:使用 CC2651P/CC2652P 而不关注功耗、ZC+ZR 方案、无 zed。 在后续阶段、客户将考虑通过 OTA 将 ZR 切换到 BLE 器件。

由于 紧急项目 和物料交付时间有限、客户提交了两个计划:

  1. 完全基于 TI 的解决方案、使用内部 PA 方案。
  2. 基于 CC2530 外部 PA 方案的经验。 (希望保持软件不变并与内部 PA 方案兼容)

射频部分如下所示:

DIO28/29控制射频开关的逻辑是否与 CC2591先前的控制逻辑相同?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529735" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1166291/cc2652p7-cc2652p7-uses-external-pa-program "]希望保持软件不变并与内部 PA 方案兼容[/quot]

    我认为您不能保持软件不变来实现这一点。

    [引用 userid="529735" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1166291/cc2652p7-cc2652p7-uses-external-pa-program "]控制射频开关的 DIO28/29的逻辑是否与 CC2591以前的控制逻辑相同?

    不、它们是不同的。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/tidub71/tidub71.pdf 、它更接近您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    要添加之前的答案、客户可以在 此处请求设计审核:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、