This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:与 CC2531兼容

Guru**** 2768105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1167914/cc2538-compatibility-with-cc2531

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC2531

我们有一个应用,我们希望一端的 CC2531通过 Zigbee 射频连接与同一网络中另一端的 CC2538进行通信。  这2个芯片是否以这种方式兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    Z-Stack  3.0.2支持这两种器件、 并且 借助 Zigbee 互操作性、它们将能够在 Zigbee 3.0网络中相互通信。

    此致、
    Ryan