This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:无法下载 Smart RF 编程器工具

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/767224/cc2538dk-can-not-download-smart-rf-programmer-tool

器件型号:CC2538DK

您好!

几周前我购买了 CC2538DK、但我无法下载 Smart RF 编程器工具、下面是错误消息、我向 SW_export2发送了电子邮件、但它显示了电子邮件地址无效。

有人可以帮帮我吗?

谢谢你

Bill Zhang  

TI 申请

 

很抱歉、您的交易被拒绝。

如果您认为自己被拒绝的情况不正确,请通过 sw_export2@list.ti.com 与德州仪器(TI)联系 。 包括您的名字和姓氏、公司名称、公司 URL 和电子邮件地址、以及您要访问的文件的确切文件名和说明。


谢谢、  
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您是否正在尝试从工具的下载页面下载 FLASH-PROGRAMer-2、并是否填写所有必要的出口审批? 这可能是一个临时的 Web 问题、因此我建议您等待一天、然后重试。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但我已经在上周六尝试下载、但到目前为止仍然没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    我现在仍然无法加载智能射频编程器工具。 是否有人能够真正地调查问题并帮助我解决?

    此致、

    Bill Zhang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据美国的规定、下载似乎被拒绝 政府出口批准。 这可能是由于您所在的国家/地区、电子邮件或公司/大学造成的。 本论坛的目的不是在这方面提供帮助。

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在下载时单击"出口条款"、则不应单击 "军事、美国" 政府 不希望 部署任何 军事项目。