This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:适用于 ZStack 3.0的 OTA 支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2652R, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/764622/rtos-cc2650-ota-suport-for-zstack-3-0

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2652RCC2560

工具/软件:TI-RTOS

我需要对 cc2650的 OTA 支持。 我在 ZigBee 上工作。 我只需要用于 OTA 的 BIM。 是否有任何支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650不支持 Zigbee 3.0。 如果您需要 Zigbee 3.0、则应使用 CC2652R、并可在 dev.ti.com/.../上找到 OTA 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2560 Z-STACK-HOME 1.2.2a 也不支持 OTA 功能。 我强烈推荐由 YK 推荐的 CC2652R。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复、我们自过去几个月以来一直致力于 ZStack、我们仅将 cc2650用作终端设备。

    我们昨天也为此实施了 bim。 请告诉我们为何无法在 CC2650中使用 ZigBee 实现 OTA。
    谢谢、
    Laxmikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxmikant、您好!

    由于 Zigbee 堆栈大小和有限的存储器占用空间、CC2650 Z-STACK-HOME 1.2.2a 可以开箱即用、但不受支持。 我将在离线时与您联系、以获取更多信息。

    此致、
    Ryan