This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530:ZStack 3.0.2示例项目器件列表

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, Z-STACK-ARCHIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/763808/webench-tools-cc2530-zstack-3-0-2-sample-project-device-list

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-STACK-ARCHIVE

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家:

我使用的是 SmartRF05EB 和 CC2530EM。 按照示例应用用户指南操作、我运行"7快速入门指南"。(灯和开关示例)

问题是:在委员会之后,我如何知道有多少/哪些装置对这个协调员有约束力? 我找不到一个屏幕菜单告诉我这一点。 是否有其他方法可以了解这一点?

谢谢。

BR。

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您需要检查协调器上的绑定表。 很清楚、我想确保您确实在询问绑定设备、或者您在询问有多少设备加入到协调器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    这超出了示例应用 UI 的范围、您必须自己添加或评估 Linux 网关解决方案的服务器接口、该接口提供更多功能、但需要主机设备接口。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我在委员会之后检查协调员的 BindingTable。 当开关器件能够控制协调器的指示灯时、与初始化值相比、BindingTable 似乎没有变化。 数据值如下所示、BindingTable 的所有4个单元格都是相同的值。

    这是否意味着示例项目连接不使用 BDB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    从哪里可以获得"Linux 网关解决方案"?
    谢谢。
    BR.Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在哪里可以找到本 BindingTable? SampleSwitch 还是 SampleLight?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SampleLight-CoordinatorEB 端:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SampleLight 是要控制的设备,因此其绑定表中没有条目。 如果使用 SampleSwitch 绑定到 SampleLight,则会在 SampleSwitch 的绑定表中看到条目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EndDeviceEB 使用变量"BindingTable"? 为了检查连接到 CoordinatorEB 的这些终端设备,我应该在协调器端查看哪个变量/入口点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真的! 实际上,设备绑定中只有用于发送命令或任务报告的条目。 例如、SampleSwitch 会向照明灯发送开/关/切换命令、因此绑定表中有条目用于保留命令或消息的发送位置。 与设备类型无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、这些不是可以告诉协调器网络中有哪些设备的"表"。 如果协调员想知道这一点、则需要使用一些命令来收集此信息。 我理解正确吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,不是。 要收集网络中的设备,您必须在应用程序级别进行收集。 当器件加入 Zigbee 网络时、它会广播器件公告及其短地址和 IEEE 地址、您的应用可以接收该公告并将其保留在器件列表中以供将来使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很明显、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-STACK-ARCHIVE 的 Z-STACK-Linux-GATEWAY。

    此致、
    Ryan