This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:XDATA 中的内存不足

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/764351/cc2530-memory-deficiency-in-xdata

器件型号:CC2530

您好!

我们正在为现有路由器代码添加一些额外功能。 我们的内存不足836字节。 我们在 IAR 中遇到的错误是:

ERROR[E104]:无法将所有段放入指定的范围。 在段 XDATA_N 中发现问题 无法将2个块(总共0xc02字节)放置在内存的0x8be 字节中。 处理段放置命令"-P (XDATA) XDATA_N=_XDATA_START-_XDATA_END"时出现问题、在放置时、可用的存储器范围为"XDATA:1642-1eff "

是否可以在 Z 堆栈级别进行任何优化以解决此问题?

谢谢