This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:我是否可以设置 IEEE 地址而不进行编程

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/762635/cc2530-can-i-set-ieee-address-without-programming

器件型号:CC2530

您好!  

我在使用 CC2530设置 IEEE 地址时需要您的帮助。

我使用 SmartRFProgConsole.exe、并且希望在不进行编程的情况下设置 IEEE 地址。

已对其进行编程。

是否可以更改我的 IEEE 地址而不重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主 IEEE 地址不能修改。 您是要更改次要 IEEE 地址吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    我想更改次要地址。

    我知道、如果我设置固件、我可以更改。

    但我想知道它可以更改次地址、不更新固件或重新编程。

    有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SungDoo Kim、您好!

    您可以尝试直接将位写入 HAL_FLASH_IEEE_PAGE + HAL_FLASH_IEEE_OSET 位置、但由于该位存储在闪存中、因此在不进行某种程度的编程的情况下无法更改该位。

    e2e.ti.com/.../157495
    e2e.ti.com/.../267483

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,非常有帮助:)