Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好!
我们有一个包含1个协调器和5个终端器件的网络、可以观察到其中一个器件在一段时间后停止通信。
我们已启用 WDT、并且在调用 at_DataRequest 时切换 GPIO。
该器件会切换 GPIO、也不会被 WDT 复位、这意味着堆栈不会被续流、还会调用 AD_DataRequest。
但我们在数据包监听器中观察不到该器件传输的任何数据包。
这种行为的原因是什么?