This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:ZigBee 软件狗将检测多少个 ZigBee 节点。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/761041/cc2531-how-many-zigbee-nodes-do-zigbee-dongle-will-detect

器件型号:CC2531

假设我的实验室中有1000多个 ZigBee 节点、并且我的 PC 上连接了一个 ZigBee 监听器软件狗。

DO 单一 ZigBee 监听器软件狗能够在同一实例中检测1000多个器件、并记录 来自这些节点的数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    监听器与监听器程序(例如 Ubiqua、Wireshark 等)配合使用。 监听器通过 Zigbee 帧让监听器程序进行处理。 理论上、可以监听任意数量的节点/帧。

    由于 Zigbee 是网状网络、可以跨越更大的距离、因此您需要确保所有节点都处于监听器的无线电范围内。 但是、这反过来又不实用、因为这会限制网状网络可能的距离;对于地理位置较大的网络、请考虑使用多个监听器。



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在实验室中、我们在同一范围内有1000多个 ZigBee 节点。 因此、我相信软件狗将根据您的回复检测所有可用节点。

    此外,还想了解,对于任何更远的距离,是否建议将任何天线连接到加密狗? 如果是、请建议一些参考模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 CC2531 USB 软件狗的任何天线附件。 请考虑使用具有更高 RX 灵敏度的 CC13x2/CC26x2 Launchpad。

    有关设置的详细信息、请参阅以下内容: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/699648?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的实验室有多大? 我们可以使用一个 CC2531覆盖80m x 40m 的面积、而不会有任何问题可供您参考。