This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:CC2538DK

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2538-CC2592EMK, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/759495/cc2538dk-cc2538dk

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2538-CC2592EMKCC2592

尊敬的:

Contiki 代码可与 cc2538 Rev 1 (绿色板)完美配合使用、但对于 Rev 2 (黑色板)、它就像未启用收发器、节点无法发送和接收数据一样。

我在任何论坛都找不到任何解决办法。

请帮助我解决此问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能在所说的黑板上拍照吗? 我想它是 CC2538-CC2592EMK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否讨论了 CC2538-CC2592EMK、它包含 CC2592 PA、因此需要修改无线电设置?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 YiKai Chen 的答复。

    是的、你是对的。 我没有注意到这一点。 它是 CC2538-CC2592EM。

    我只注意到电路板上的修订版2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、
    是的。 您能告诉我修改的情况吗、这样我就可以使 contiki 正常工作了吗?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您正在寻找 github.com/.../1023

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    是的、它使用您向我提供的补丁。