This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630和 cc3220s 接口

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/759334/cc2630-and-cc3220s-interfacing

主题中讨论的其他器件:CC3220SCC2630

您好!

目前、我们正在评估 cc3220s 模块。 想要添加 对 Zigbee 家庭自动化1.2的支持。

CC2630似乎非常适合。 在继续之前,我有一些疑问。

1.  是否有适用于 CC2630的 AT 命令样式 ZigBee 堆栈接口?

2.如果是、什么类型的 UART 或 SPI 接口?

3.我可以 使用 CC3220对 CC2630进行 OTA 吗?

4 、CC3220的开销是多少? 例如连接所需的物理引脚、连接所需的代码封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.不 TI 支持 UART MT 命令格式。
    2. TI 支持 UART MT 命令格式。
    3、我觉得还可以。
    4.我没有这方面的数据。 您必须尝试了解它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、
    请将我指向 MT 命令的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 dev.ti.com/.../