This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:跳数为 X 时的延迟?

Guru**** 2947210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1168775/cc1352p7-latency-over-x-number-of-hops

器件型号:CC1352P7

 我正在考虑将 CC1352P7用于我的应用。

网关/协调器下的所有无线节点都应进行网格化、以形成冗余路径。  Zigbee 协议满足此要求、我们可以让所有路由器作为主电源供电。

当发生诸如门打开、人员检测、紧急情况/需要时按下按钮等事件时、包括线路供电路由器在内的所有传感器都将按需生成数据 通知将通过协调器以低延迟发送给系统。  从无线节点传输到协调器的数据包在 X 跳数上的典型延迟是多少?反之亦然?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 图4.1。  www.silabs.com/.../an1138-zigbee-mesh-network-performance.pdf 中按数据包大小分类的 ZigBee 往返延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1352P7

    我们可以在网关/协调器下容纳多少个传感器?   

    来自传感器或处理器上内存的数据包数量是否 限制了容量?  

    这三种用例 a、b、c 是否可行且可根据节点类型进行配置?

      1. 某些无线传感器节点每分钟向网关发送一次数据(电源供电节点首选30秒)、每分钟考虑来自每个传感器的50字节应用数据。  
      2. 运动检测等其他传感器会每5分钟向协调器发送一次保持活动数据。  除非检测到移动、否则不会从这些节点传输数据。   
      3. 通过直接路由器进行设备到设备的数据通信、而不会将数据传送到协调器节点用例、则需要非常低的延迟。  我们需要更快的毫秒延迟、例如在200ms 内、人眼无延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 www.ti.com/.../swra427d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在线程中讨论类似主题时加入主题。

    尊敬的 Anjli:

     有关延迟测量、请参阅 SWRA650的表2。

    关于 Zigbee 网络中可能的节点总数、这取决于多种因素、例如通道噪声、节点报告间隔、 跳数、最大路由设备关联/邻居、物理屏障等  您列出的条件可以配置节点。

    此致、
    Ryan