This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:禁用 BOD

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/776490/cc2530-disable-bod

器件型号:CC2530

大家好、

是否有任何方法可以禁用 BOD 或修改 CC2530的 BOD 级别?

此致、

史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置 BOD 限值是为了避免使用不适合的电压操作内部模块。 想要更改 BOD 限值的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户使用一个引脚 来控制芯片电源的开/关。  预期过程为:  

    为 CC2530加电并将该引脚设置 为高电平以保持电源。  

    8秒后、将引脚设置为低电平并 断开电源。

    问题是电压下降将触发 BOD、这将重置芯片并将引脚设置为高电平、从而无法关闭电源。

    此致、

    史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 CC2530关闭时、您如何知道应该打开电源? 尝试了解系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺少反馈而关闭此主题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一 个用于控制 CC2530电源的触控键

    触摸键始终 打开。

    触摸电路板时,触摸 IC 将使 CC2350通电一 段时间。  

    CC2350立即接管控制权、8秒后断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当功率低于允许的最小电源电压时、CC2530上的引脚处于未定义状态。 这意味着我认为这个概念不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不涉及未定义的状态。  我详细解释了该过程:

     1.当 VBAT 上电时,  touch 的级别为高电平,Q2关闭。 P3V3 =0、CC2530关闭。

    2.   当 touch 的级别为低时, Q2打开, CC2530 打开。   CC2530_CON_PIN 设置为“High”(高),以便 在  电平 touch 为高电平后使 Q2保持打开,    

     8s 后  、CC2530_CON_PIN 设置为低电平以关闭 Q2、 当 P3V3的电压 下降到 BOD 的电压时、  CC2530复位并从头开始程序。

      这些程序将 CC2530_CON_PIN 变为高电平、Q2再次打开。

      在最后一个 Q2始终打开,并且无法关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据用户指南"在复位期间、I/O 引脚被配置为带有上拉电阻的输入(P1.0和 P1.1是输入、但没有
    上拉或下拉)。 RESET_N 输入始终配置为具有上拉电阻的输入"、当电源低于 BOD 限值时会出现这种情况。 这就是芯片的设计方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、IO 引脚 非常导入。  

    除非程序能够区分上电复位和 BOD 复位、否则程序会在复位后将引脚设置为高电平。

    我已更改电路以使 CC2530保持开启状态。