请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
协议栈: Z-Stack 3.0.2
协调器处理器: CC2538
终端处理器: CC2530
1、问题描述:
Z-Stack 3.0.2如何管理 TCLK 列表? (TCLK 列表范围:ZCD_NV_TCLK_Table_start~ZCD_NV_TCLK_Table_end)
我测试了协调器在"exchang key"过程后将器件的"TCLK key"存储在 TCLK 列表中、但当器件使用"leave "命令退出网络时、协调器不会删除器件的"TCLK key"。
这是否会使 TCLK 列表完整、并且无法添加新的 Zigbee 3.0器件?