This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538射频传输

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/777444/cc2538-cc2538-rf-transmit

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

关于射频传输、

尽管输出功率范围为30dB、

我想了解有关变量和变量步进的信息。

是否可以将此类传输输出设置为从7dBm 到-14~-15dBm、以抑制传输输出?

请告诉我信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 Z-Stack、则可以参考 macRadioDefsTxPwrBare 中的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 SmartRF Studio 为不同的输出功率生成设置。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、YiKai&Siri
    我们获得了 Z-stack、SmartRF StudioTM 并了解了它。
    谢谢、