This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2530:ZigBee 3.0是 Zigbee PRO?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/777815/ccs-cc2530-zigbee-3-0-is-zigbee-pro

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2652R

工具/软件:Code Composer Studio

ZigBee 3.0与 Zigbee PRO 一样? IT CC2530是否支持 Zigbee PRO 协议? 从何处查找您的应用的简单示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZigBee 3.0基于 Zigbee PRO: www.zigbee.org/.../

    CC2530的 Z-STACK 3.0.2通过了 Zigbee PRO R21 (2015)规范认证(显示为固件版本2.7.2): www.zigbee.org/.../

    适用于 IAR EW8051 v10.20.1的 Z-Stack 3.0.2\projects\Zstack\HomeAutomation 中提供了示例应用

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2530对于 Zigbee 3.0而言并不是足智多谋、我建议您使用 CC2652R 进行 Zigbee 3.0开发。