This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:网络信息库读取错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/776528/cc2538-network-information-base-read-errors

器件型号:CC2538

对 NV 网络信息库数据的任何访问,如:

_nib.nwkPanId 

断开网络。 只要我有一个尝试读取此数据的函数、整个应用程序就会停止运行。 协调器无法启动网络、终端设备无法加入网络。 我假设它与 NV 读取有关。 可能是总线压降? 可能是存储器映射位置?

有人以前遇到过这种情况吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    _nib.nwkPanId 是一个内存地址、不应导致此类问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在应用程序示例中、UI、BDB 和 ZD App/Object 会定期访问_NIB.nwkPanId、而不会出现任何问题。 您能否提供您尝试实施的代码摘录和调试器屏幕截图、以进一步说明问题?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的代码出现错误。