This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/776740/cc2531emk-cc2531

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

大家好、使用 CC2531、我可以从 DUT (信标请求)捕获数据包、但无法从我的测试硬件(芯片实验室)获取数据包详细信息。 之前它捕获来自测试线束的数据包。 突然、随着设置的任何变化、它停止了捕获。 测试硬件工作正常。 问题可能出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 CC2531EMK 上运行了什么软件?您是否使用 Ubiqua 来监听数据包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即时消息、使用 TI SmartRF 数据包监听器。 我不使用 Ubiqua。

    如果可能、您能否将 CC2531的配置与 Wireshark 共享以用于 WIN OS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 e2e.ti.com/.../699648
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的详细信息、

    我们是否知道 CC2531未从测试硬件捕获数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CC2531,不会突然捕获来自测试线束(硅实验室硬件)的数据包。 已确保硬件正常工作。 CC2531 (信标请求)捕获了来自其他器件的数据包(测试样本)。 出现此问题的原因可能是什么。 我重新安装了 TI SmartRF 数据包监听器。 但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 CC2531 (信标请求)捕获了来自其他器件的数据包(测试样本)、我认为问题出在测试线束(硅实验室硬件)上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swru187g.pdf
    dev.ti.com/.../packet_sniffer.html

    此致、
    Ryan