This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZED 上的多个新器件公告

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/776648/cc2530-multiple-new-device-announcements-on-zed

器件型号:CC2530

大家好、

我们有一个网络、其中包含多个(大约15个 ZED 路由器和2个路由器) ZED (运行 ZStack 3.0.1)。 在我们的代码中、我们保留了一个重新引导计数变量。 此变量存储在 NV RAM 中、并在每个程序周期(每次重启)开始时递增。 我们可以在控制器(ZC)日志中看到多个设备通知、但重启计数保持不变。 ZED 在不重新启动的情况下多次发出此消息是否有任何特殊原因?

谢谢、

Ashwin N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果终端设备失去与父设备的连接并重新加入、它将广播设备通知。 听起来您的终端设备失去与其父节点的连接并重新加入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwin、

    请尽可能提供监听器日志。 ZC 是否有任何休假请求或缺少 MAC ACK?

    此致、
    Ryan