请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 工具/软件:Linux
您好、E2E 社区、
我将 CC2538-CC2592 开发模块与 BBB 搭配使用、我将使用 Z-stack Linux Gateway 3.0应用代码。
按照 "Z-Stack Linux Gateway Developers Guide.pdf"中的说明、我通过运行./build_all 脚本来构建应用程序代码。
我在 Trace.c 文件函数中收到一些与 P-thread 相关的警告。
您能帮我解决这个问题吗?
下面给出了./build_all 中 trace.c 的日志。
将./../../srvwrapper/trace.c 编译到 trace.o
在./../../srvwrapper/trace.c:52:0中包含的文件中:
/../../srvwrapper/trace.c:在函数‘trace_init_thread’中: ./../../srvwrapper/trace.h:198:42:警告:逗号表达式的右侧操作数不起作用[-Wunuse-value]
#define pthread_SETSPECIFIC (A、B)((A)=(B)、0) ~~~~~~~~μ A ^~~ /../../srvwrapper/trace.c:187:3:注:‘扩展宏命令 pthread_SETSPECIFIC’
pthread_SETSPECIFIC (thread_name_key、NULL); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢、尊重
Shiv Patil。