This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:升级到 ZigBee 3.0

Guru**** 2607905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/770810/cc2530-upgrade-to-zigbee-3-0

器件型号:CC2530

我购买了一款使用 CC2530芯片的无线开关。 但是,我的飞利浦色调网桥无法检测到设备。 是否有办法刷写或升级芯片固件以支持 ZigBee 3.0 (我怀疑它仍在使用旧版 ZigBee 配置文件? 如果是、建议使用什么解决方案来升级芯片固件(如果可能)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是使用 CC2530的第三方器件、我假设您必须联系制造商进行 FW 更新、而不是自己进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果这是一款现成的产品、我会联系制造商、询问他们是否有任何新固件可用。

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这不是现成的产品、而是 AlivExpress 提供的定制无品牌产品。 因为它不会开箱即用、所以我想尝试 DIY、它是否可以是闪存/升级。 我需要知道的是、技术上是可能的? =)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从技术上讲、这是可能的、但您必须首先了解产品的原理图。