This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650:运行专有协议时如何设置 TX 功率而不重新初始化射频

Guru**** 2587695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/772562/rtos-launchxl-cc2650-cc2650-how-to-set-the-tx-power-without-re-init-the-rf-when-run-roprietary-protocol

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:TI-RTOS

降级器、

我想 更改 Tx 功率而不重新初始化射频、我该怎么办?  专有协议。

 

 


谢谢!

LN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定您的意思、即不重新初始化射频。 要更改输出功率、您需要更改 setup 命令。 以下帖子显示了如何完成此操作:

    e2e.ti.com/.../2857431

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siri、

    如果我使用"RF_runCmd (rfHandle、(RF_OP*)&RF_cmdRadioPropDivSetup、RF_PriorityNormal、NULL、0)、)设置 TX 功率需要很多时间(__LW_AT__超过40us;"

    我想尝试“RFC_CMD_SET_TX_POWER_t”,我这样做了:

    RFC_CMD_SET_TX_POWER_t Test_cmdSetPower =

    .commandNo = 0x0010、
    TxPower = 0x3161、
    };

    当我想更改 TX 功率时、我调用了:

    TEST_cmdSetPower。 txPower = temp_power;
    rf_runCmd (rfHandle,(rf_Op*)&Test_cmdSetPower,rf_PriorityNormal,NULL,0);

    运行"rf_runCmd (rfHandle、(rf_Op*)&Test_cmdSetPower、rf_PriorityNormal、NULL、0)时、芯片始终崩溃;"


    FWiw、我现在可以更改 Tx 功率!


    谢谢!
    LN