请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好!
我们拥有一个包含一个协调器(集中器)和80个节点的网络。 网络中节点的平均 LQI 约为60。 但有一个特定节点的 LQI 较低(平均为20)。 与其相邻的所有节点的 LQI 约为60、但该特定节点的 LQI 在5到20之间保持波动。 这是否有任何原因和解决方案?
谢谢、
Ashwin N
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.