This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK 无法正常工作

Guru**** 2523890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/772032/cc2531emk-cc2531emk-fails-to-work

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他部件:闪存编程器、 CC2531数据包监听器、 CC 调试器

启动 SmartRF 数据包监听器软件时、我收到 SnifferAgent 错误: 自动启动警告"没有设备按预期运行。 请检查设备的配置"

这是一个新的软件狗和新的软件安装。  我仔细遵循了安装说明。  TI 驱动程序已安装并显示为"正常工作"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、

    是否确定软件狗上具有正确的 FW? 您是否有 CCDebugger 以便对其进行编程?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、

    请确认您已使用闪存编程器和 CC 调试器对 CC2531EMK 进行了正确编程、并使用闪存编程器和 CC 调试器对 CC2531EMK 进行了正确编程、从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware\firmware\general\firmware 开始进行评估、然后使用 Packet Sniffer v2.18.1进行评估。 CC2531EMK 是什么版本的硬件、您以前使用过它吗?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我来说是全新的。 全新安装和新硬件,我只有 CC2531Dongle。 没有其他硬件。
    该软件狗显示型号:CC2531Dongle、(DK)版本:2.4.0、SN:00008B、日期1747。
    我在我的 c:驱动器中搜索 sniffer_FW_CC2531.hex 文件、但我没有它。
    我认为该软件狗已黑屏、因此 Smart RF Packet Sniffer2软件无法看到它。 从何处可以获取 hex 文件以及如何重新刷写软件狗? 是否可以通过其他硬件来实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为该器件与 TI 数据包监听器2.18.1搭配使用取得了一些进展。 我不知道为什么我最初下载了"SmartRF 数据包监听器2"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您下载并安装 TI 数据包监听器2.18.1、则可以在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware 中找到 Sniffer_FW_CC2531.hex