This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:适用于 CC2652R 的 PA LNA 设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2650, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/771030/cc2652r-pa-lna-design-for-cc2652r

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: CC2650CC2592

我们正在考虑将 CC2652R 用于我们的即将推出的产品。 但是、我们需要 PA LNA 以实现更好的覆盖范围。 LaunchPad 设计不包含任何 PA LNA。 一些在线研究表明、我可以使用 CC2650+2592的参考设计 、如下所示:

Q1 -能否从 RF_P 和 RF_N 引脚复制此射频器件设计?

Q2 -对于 cc2650+2592、PA_EN、LNA_EN 和 HGM 引脚分别连接到 DIO 7、13和14。 对于 CC2652r、应将这些引脚连接到何处?

Q3 - cc2592的 ANT 引脚和天线之间有一个射频匹配网络。 它由5-6个部件组成。 是否建议使用单个平衡-非平衡变压器组件替换这些组件(易于实施是主要问题。 其他问题是性能>成本> PCB 面积要求? 如果建议使用平衡-非平衡变压器元件、我应该使用哪个器件型号?

Q4 -为了获得最佳性能并通过合规性测试、我应该使用多少个铜层? 铜层和 FR4层的层叠和厚度应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    [引用 USER="Manish Kumar20"] Q1 -我能否从 RF_P 和 RF_N 引脚开始为射频器件复制此设计?

    是的

    [引用用户="Manish Kumar20"]Q2 - 对于 cc2650+2592、PA_EN、LNA_EN 和 HGM 引脚分别连接到 DIO 7、13和14。 如果是 CC2652r、应在何处连接这些引脚?[/QUERP]

    CC26xx 上的射频内核具有控制外部 PA 和 LNA 的内部信号。 这些引脚可映射到任何 DIO、请参阅 TRM 中的第13.3.2.1章。  以下网址也对此进行了说明:http://www.ti.com/lit/ug/tidub71/tidub71.pdf 

    [引用用户="Manish Kumar20"]Q3 - cc2592的 ANT 引脚 与天线之间有一个射频匹配网络。 它由5-6个部件组成。 是否建议使用单个平衡-非平衡变压器组件替换这些组件(易于实施是主要问题。 其他问题是性能>成本> PCB 面积要求? 如果建议使用平衡-非平衡变压器组件、应使用哪个器件型号?

    CC2592具有内部平衡-非平衡变压器。 ANT 引脚和天线之间的外部组件是滤波器和射频匹配。 我们建议复制此滤波器、但 C15和 C27除外、它们是天线匹配组件、在您的定制板上可能会有所不同。 但是、 您最初可以在第一次电路板旋转时使用 C15和 C27值。

    [引用 USER="Manish Kumar20"]Q4 -为了获得最佳性能并通过合规性测试、我应该使用多少个铜层? 铜层和 FR4层的层叠和厚度应是多少?[/引述]

    您应该在第2层上使用至少4层、并在第3层上加电。 可在以下位置找到堆叠: http://www.ti.com/lit/df/tidriz9/tidriz9.pdf  设计文件、我们建议遵循以下文件: http://www.ti.com/tool/TIDC-CC2650-CC2592-EMK