This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:澄清了 LQI 的工作原理

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/770422/cc2530-clarification-on-how-lqi-works

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我想知道 USB 数据包监听器的工作原理。 当我从路由器接收到一条消息到协调器时、我会看到附加的 LQI 值。 该值是如何计算的? 如果消息源的物理距离很远、但消息通过其他路由器传输到协调器(通过网状网络的消息跃点)、那么 LQI 是低还是高(假设每个连续路由器之间的距离很低且没有干扰)? 此外、如果我使用数据包监听器、我会看到 LQI 值低于我的协调器接收到的值。 这是如何工作的?

谢谢、

Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 CC2530 Z-Stack 中的 LQI/RSSI 转换、请参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../conversion-between-rssi-and-lqi-in-z.html。