This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:是否必须使用外部32kHz XTAL 才能使用 Z-Stack?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/769828/cc2538-is-mandatory-to-use-an-external-32khz-xtal-to-use-z-stack

器件型号:CC2538

我们处于设计的原型阶段、我们尚未包括外部32kHz XTAL、因为我们认为它仅用于电源模式 PM1/PM2。

由于我们只有一个控制器和一些路由器、因此我们不使用任何电源模式、因此我们没有包含外部32kHz XTAL。 但现在我们更深入地阅读了用户指南、其中指出:

默认情况下、复位后、32kHz RCOSC 被启用并被选为32kHz 时钟源。 。
RCOSC 功耗更低、但与32kHz XOSC 相比精度更低。 所选的32kHz
时钟源驱动睡眠定时器、为看门狗定时器生成节拍、并用作选通脉冲
MAC 计时器、用于计算睡眠计时器睡眠时间。 CLOCK_CTRL.OSC32K 寄存器位选择
用作32kHz 时钟源的振荡器。

因此、现在我们不确定使用内部32k RC 时钟是否具有足够的 Zigbee 堆栈精度、或者我们应该放置一个外部32kHz XTAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、内部 RC 时钟足够精确、适合 Zigbee 应用。