This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:芯片天线建议

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2650MODA, CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/791674/cc2652r-recommendation-for-chip-antenna

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: CC2650MODACC-ANTENNA-DK2

大家好、

是否有任何建议将芯片天线与 CC2652R 搭配使用?

我之所以提出这一问题、是因为我找不到 CC2650MODA 和 CC-Antenna-DK2中使用的芯片天线的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    任何设计用于2.4GHz ISM 频带运行的天线都可以正常工作。 选择通常以产品、PCB 空间、成本等为指导

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SVS、
    感谢您的回复。 CC2650MODA 的原理图和 BOM 是否可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我们不发布此模块的设计文件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、
    请参阅链接
    e2e.ti.com/.../539682
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanraj、
    非常感谢。