This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2538:具有 cc2538模块的 smartRF06使一个模块成为协调器、另一个模块成为终端设备、调试时出现连接问题。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SMARTRF06EBK, UNIFLASH, FLASH-PROGRAMMER, CC2538EMK, CC2531, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/793955/linux-cc2538-smartrf06-with-cc2538-modules-make-one-as-a-coordinator-and-other-as-a-end-device-connection-problem-in-commissioning

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他部件:Z-stackSMARTRF06EBKUNIFLASHFLASH-Programmer、、 CC2531

工具/软件:Linux

您好!

我有两个 SmartRF06EB、并且在两个 EVM 上都连接了 CC2538EM 模块。

我想让一个作为协调器、另一个作为终端设备。

我正在使用 z-stack 3.0.2、并生成 SampleLight bin 文件作为协调器、而 SampleSwitch bin 文件作为终端设备、并希望在这两个设备之间建立连接。

我将在协调器上使用佣金选项并给出开始按钮、然后它显示"NF NotOnNWK"、在终端设备中、我将使用佣金选项并给出开始按钮、它显示"NS NotOnNWK"、一段时间后、它显示"-" NotOnNWK"。

您能帮我解决问题吗? 我想在两个器件之间建立连接。

此致、

罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳克、您好!

    我在使用 SMARTRF06EBK、CC2538EMK 和 Z-Stack 3.0.2的示例应用中没有遇到任何问题。 确保您使用的是 IAR EWARM 8.32.3、在通过 IAR/UNIFLASH/FLASH-PROGRAMMER 对应用进行编程之前擦除所有器件存储器、并在 f8wConfig.cfg 中选择正确的 DEFAULT_CHANLIST 和 ZDAP_CONFIG_PAN_ID。 如果可能、还请共享 UI 和监听器日志的信息屏幕。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 ZigBee 开发体验似乎还不够。

    首先、您需要 ubiqua 和 CC2531 USB 软件狗以无线方式捕获、以查找网络 BDB_Tinationing_mode_NWK_formation 成功与否。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronak Patel、您好!

    有关将 CC2538与  SmartRF06EB 连接的信息、请参阅此文档

     

    文档 /Z-Stack 3.0示例应用用户的 Guide.pdf

     

    您可以将 ZBOSS 监听器与 Wireshark CC2531 USB 软件狗一起使用 、而不是 ubiqua。

    它将显示通过网络传输的数据。

    进一步了解您的终端设备是否向协调器广播信标请求?

    如果是、

    通过协调器发送 Commiding/允许加入请求。

    此致、

    Shiv Patil。