This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:cc2538中的信号强度

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/794470/cc2538-signal-strenth-in-cc2538

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:TIMAC

我想在 smart06eb 评估 板的显示屏上显示信号强度。 在 MSA 示例 mac_radio.c 中具有  

macPhyTxPower = MAC_RADIO_TX_POWER_INVALID;

我声明 MAC_RADIO_TX_POWER_INVAL=0xFF (对于7dB)。 我在显示182个整数值(十六进制值为0xB6)。

我想在发送器侧显示 TX 功率、在接收器侧显示接收功率。 要在板上显示确切的值、我必须采用哪个变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否考虑改用 MAC_MlmeSetReq (MAC_PHY_Transmit _POWER_signed、&[Value])? 您在尝试在屏幕上显示您的值时使用了什么代码、您是否正在使用 HAL_LCD 驱动程序?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudha、

    您的项目进展如何、还有其他问题吗?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在 TIMAC 软件中将信标与信标通信。 我必须在 MSA 示例中访问哪个字段。
    请向我提供您的邮箱 ID 或 Skype ID、以便我可以很快得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启用信标的网络进行一些初始化,将 msa.h 头文件修改为
    #define MSA_WAIT_PERIOD 500 //以前是200
    #define MSA_MAC_BEAST_ORDER 6. //之前为15 (禁用)
    #define MSA_MAC_superframe_order 1. //之前为15 (禁用)
    这是否足以进行信标到信标通信或任何其他更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是要更改的正确宏、但请查看 TIMAC 软件下载中提供的 MAC 示例应用-软件设计指南和 CC2538 MAC 用户指南、以了解更多设置和操作信息。

    此致、
    Ryan