Other Parts Discussed in Thread: TIMAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 主题中讨论的其他器件:TIMAC
具有 FFD 和 RFD 配置的 TIMAC 软件 MSA 示例中。 源代码的哪一部分决定了我可以更改的配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请检查 FFD 和 RFD 的预定义符号。
供您参考:
正常 FFD:
ewarm power_saving CC2538_use_alternate_interrupt_map=1 feature_green_power feature_enhanced beacon feature_reset_macro feature_8MHZ_Hybrid_power_saving msa_FFD xnv_restore
正常 RFD:
ewarm power_saving CC2538_use_alternate_interrupt_map=1 feature_green_power feature_enhanced beacon feature_reset_macro feature_8MHZ_Hybrid_power_saving xNV_restore
对于 FFD、定义了 MSA_FFD、对于 RFD、则不定义。
此致、
Toby