This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:当输出功率大于10dBm 时、如何通过 ETSI EN 300328射频测试?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/795405/cc2530-how-to-pass-etsi-en-300328-rf-test-when-output-power-is-greater-than-10dbm

器件型号:CC2530

您好!

当输出功率大于10dBm 时、如何通过 ETSI EN 300328射频测试?

我的客户添加了一个具有 CC2530的外部 PA、并将输出功率设置为20dBm。

在添加活动测试期间、添加 awgn 干扰信号后无法在同一信道中进行通信。

这里有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1 -它们有2个选项。 它们可以使用跳频或宽带调制。 在这两种情况下,允许的最大 EIRP 为+20dBm。 是的、其他条件适用。 有关更多详细信息、请参阅标准。 以下是标准的链接。 它非常详细。

    EN 300 328规范可在以下位置找到: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/02.01.01_60/en_300328v020101p.pdf

    我不理解第二个问题。 请详述一下。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    第二个问题。

    当 TX 输出功率大于10dBm 时、CE 要求它必须通过附加活动测试。

    如下图所示、 向工作信道注入干扰信号后、CC2530将被中断并停止工作、从而导致测试无法通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCA - Tx 应在传输之前监控自己的通道(打算在该通道上传输)。 如果通道处于繁忙状态(这意味着如果测得的 RSSI 大于阈值电平、例如-70dBm)、则 Tx 不应传输。 如果通道是空闲的(这意味着如果测得的 RSSI 小于阈值电平、例如-70dBm)、那么它可以发送。

    他们可以在以下步骤中执行此操作。

    1. 最好 在 Tx 和 Rx 器件(CC2530)之间添加衰减器(30dB)。 这有助于将 接收器与 AWGN 信号隔离。
    2. 将 Tx 功率设置为-10dBm 或更高
    3. 测试链路(每次测试)
    4. 向发送器件(CC2530)添加 AWGN (在所使用的通道中)
    5. 将 AWGN 电平设置为略高于阈值限值(>-70dBm)
    6. 您可以测量发送器和接收器的 RSSI、以确保您的设置和级别正确。
    7. 如果一切都正确、那么您应该在发送器上看到 RSSI 大于-70dBm、在接收器上看到大约-100dBm (由于衰减器损耗30dB)。
    8. 启动链路(每次测试)
    9. 在这种情况下、发送器不应发送、因为它看到通道中存在信号并且信号大于阈值电平。
    10. 然后将 AWGN 电平降至<-75dBm
    11. 启动链路(每次测试)
    12. 现在链接应该可以正常工作。

    另请参阅标准 EN_300328中的第5.4.6节、了解详细的测试程序和测试设置。

    谢谢、

    PM