Other Parts Discussed in Thread: CC2530
您好!
当输出功率大于10dBm 时、如何通过 ETSI EN 300328射频测试?
我的客户添加了一个具有 CC2530的外部 PA、并将输出功率设置为20dBm。
在添加活动测试期间、添加 awgn 干扰信号后无法在同一信道中进行通信。
这里有什么建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 Q1 -它们有2个选项。 它们可以使用跳频或宽带调制。 在这两种情况下,允许的最大 EIRP 为+20dBm。 是的、其他条件适用。 有关更多详细信息、请参阅标准。 以下是标准的链接。 它非常详细。
EN 300 328规范可在以下位置找到: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/02.01.01_60/en_300328v020101p.pdf
我不理解第二个问题。 请详述一下。
谢谢、
PM
您好!
CCA - Tx 应在传输之前监控自己的通道(打算在该通道上传输)。 如果通道处于繁忙状态(这意味着如果测得的 RSSI 大于阈值电平、例如-70dBm)、则 Tx 不应传输。 如果通道是空闲的(这意味着如果测得的 RSSI 小于阈值电平、例如-70dBm)、那么它可以发送。
他们可以在以下步骤中执行此操作。
另请参阅标准 EN_300328中的第5.4.6节、了解详细的测试程序和测试设置。
谢谢、
PM