This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:错误 E104

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, REMOTI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/795273/cc2530-error-e104

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackRemoTI

您好!

在 IAR Workbench 上编译 z 堆栈代码时遇到以下错误、有人能不能建议我需要做哪些更改来消除该错误

ERROR[E104]:无法将所有段放入指定的范围。 在段 XDATA_N 中发现问题 无法在内存的 bbbc3字节中放置2个块(总共0xc02字节)。 处理段放置命令"-P (XDATA) XDATA_N=_XDATA_START-_XDATA_END"时出现问题、在放置时可用的存储器范围为"XDATA:133d-1eff "

此致、

Suhrith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM /闪存资源耗尽。 您使用哪个 Z-Stack 版本和示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-STACK 2.6.
    SampleLight
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-STACK 2.6? 您是说 Z-Stack HOME 1.2.2a 吗? 您是否修改了 SampleLight 上的任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个较旧版本、不是 z-stack 3.01和 z-stack 3.02、为了生成 IR 信号、我在示例中做了很多更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能建议您缩小应用代码中 RAM/Flash 的使用以解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 Z-Stack 2.6发行说明中的 IAR 版本、因为较新的编译器很可能会导致更大的代码输出。 也许您应该考虑改用 RemoTI (请参阅 SWRA323)、但由于这两种软件解决方案都已被弃用、我强烈建议您考虑使用 Z-Stack 3.0.2进行开发。 www.ti.com/.../swra635.pdf

    此致、
    Ryan