请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 RemoTI
您好!
在 IAR Workbench 上编译 z 堆栈代码时遇到以下错误、有人能不能建议我需要做哪些更改来消除该错误
ERROR[E104]:无法将所有段放入指定的范围。 在段 XDATA_N 中发现问题 无法在内存的 bbbc3字节中放置2个块(总共0xc02字节)。 处理段放置命令"-P (XDATA) XDATA_N=_XDATA_START-_XDATA_END"时出现问题、在放置时可用的存储器范围为"XDATA:133d-1eff "
此致、
Suhrith