This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:TIMAC 软件

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/794074/cc2538-timac-software

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:TIMAC

您好!

在 TIMAC 软件中、源文件中与正常 FFD 和正常 RFD 相关的部分。 如何更改配置。 在代码 Beacon 有效载荷大小表示0x46中、信标有效载荷的最大大小是多少。

我们的协议包含120字节。 我能否将协议插入信标有效载荷中。

#define MAC_BEASTER_PAYLOAD_LENGTH 0x46        /*信标有效载荷的长度(以字节为单位)*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudha、

    您基于哪个示例项目? 在 MSA 示例中、您可以切换项目配置以在 FFD 和 RFD 之间做出决定、并查看差异。 msa_BeaconPayloadLen 确定有效载荷长度、但不应用于有效载荷。 您应该引用 MSA_Data1[MSA_packet_length]、但这限制为最大102个字节、因此您需要将负载分解为2帧。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大102字节基于软件或基于硬件。 如果基于软件、我可以更改 MSA_Data1[MSA_packet_length]大小
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大应用数据长度 MAC_MAX_FRAME_SIZE 为116。 这些是由 IEEE 802.15.4规范确定的、不能在软件中增加或更改。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你