This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:电能测量仪表组属性

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/794230/cc2530-electrical-measurements-cluster-attributes

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

如果 zed 需要报告 ATTRID_Electrical 测量_RMS_Current 和 ATTRID_Electrical 测量_RMS_VOLTAGE、  则需要 zed 包括属性 ATTRID_Electrical 测量_ACTIVE_POWER?

Z-Stack 3.0.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    如 zcl_elical_measurement.h 所示、电气测量仪表组基本信息的 MeasureType 属性是必需的、它决定了器件的测量功能。 但所有特定的测量属性(包括 TotalActivePower)都是可选的。 请查看 Zigbee 家庭自动化配置文件(05-3520-29)的第9.1节和 Zigbee 集群库 v6规范(07-5123-06)的第4.9节。 dev.ti.com/.../zigbee_02_custom_devices.html

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我只需‘s ATTRID_POWER_measuring_ACTIVE_POWER 即可确定器件的测量能力。