This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2538DK:每次测试如何为 cc2538生成 bin/.out 文件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/793738/compiler-cc2538dk-how-to-generate-bin-out-file-for-cc2538-per-test

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件:CC2538

工具/软件:TI C/C++编译器

 每次测试 CC2538 (v1.1.0)(修订版 A)  

如何在软件包上方生成 Rx bin/.out 和 TX bin/.out 文件格式?

我必须在测试中放置两个板、一个是具有持续传输的 Tx bin 文件的闪存、另一个处于接收模式的板是具有 Rx bin 的闪存。

是否有关于 Rx/Tx bin 文件的想法??

应该在 per_test.c 文件中进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用 IAR 来构建和生成每个二进制数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 YiKai Chen 的快速回复!!
    我有 IAR ARM。
    如何确认为 Tx 或 Rx 生成的二进制文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正确地记得、它将为 TX 和 RX 生成单个二进制文件、这些文件可由 CC2538DK 上的 LCD/按钮显示/更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 YiKai Chen!!
    我必须禁用显示功能并为 Rx 和 Tx 生成两个单独的 bin 文件!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您必须修改源代码以满足您的应用要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 YiKai Chen!!