This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何停止器件以响应数据包?

Guru**** 2540280 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/792215/cc2538-how-to-stop-the-device-to-response-packets

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

尊敬的所有人:

   我想让器件阻止向所有其他器件发送响应消息、我可以调用任何方式或任何函数吗?

  此致

    王西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您正在使用的 Z-Stack 版本。 您希望阻止回复哪种类型的消息? 这通常通过 API 参数选项字段中的 disableDefaultRsp 字节或和 ACK 位来处理。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Z-Stack 3.0.1。
    我是否可以阻止该器件的所有响应并将其设置为一个发送器?

    此致
    王西安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您在从设备发送消息时只能通过禁用 APS ACK 位来禁用 Z-Stack 中的 APS ACK。 您无法禁用 NWK ACK ACK。