This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592与 CC2510

Guru**** 2881450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2510, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/791195/cc2592-cc2592-with-cc2510

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2510CC2538

您好!

我制作了一个用于与 CC2510集成的 CC2592模块。 我一直关注 TI 参考设计。

但我没有得到预期的结果。

下面是我的控制引脚状态

PA -连接至 Vcc (3.3V)

LNA -连接至 GND

HGM -浮动(未连接)、如数据表中所建议。

出于测试目的 、我最初采用了两个 TI CC2510模块。 一个用作发送器、另一个用作接收器。 发射功率为-30dBm。 当我通过一根同轴电缆连接这两个器件时、接收器上的 RSSI 读数为-30。

当我在两者之间连接 CC2592时、读数仍然只有-30。

我没有观察到任何功率增益。

请帮助

谢谢

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要使用 PA 对设计进行调试、您需要使用频谱分析仪。 如果没有更精确的测试、则无法确定您的电路板是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2592的控制引脚应通过片上软件操作是否有任何驱动要求?

    控制引脚只应在发送或接收期间变为高电平或低电平?

    频谱分析仪很长一段时间、至少首先它必须满足基本电源测试要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过无线电测试信号驱动 CC2592。 但仍然获得相同的输出。 CC2592未放大信号。

    请帮助

    金努
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制信号可以是静态的。

    使用 CC2592和其他放大器、您需要基本的射频设备、例如要调试的频谱。 您还需要进行基本检查、以查看频谱是否正常、谐波是否符合预期。

    RSSI 不会提供太多信息、并且 CC2510上的 RSSI 读数在相当低的水平(- 20dBm)上饱和。 您看到的 RSSI 结果很奇怪、因为如果到 CC2592的控制信号设置不正确、芯片通常会以30dB 的频率衰减信号。 我从未见过信号直接穿过芯片、因此如果没有任何其他测量来支持此观察、我就不会真正相信结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于饱和 LEV 较低、我已将输入功率设置为-30dBm。

    当我将 PA_EN 引脚接地时,接收到的信号将降至-65dBm。 因此、有关错误引脚配置的陈述是有效的。

    但是、当我将其设置为高电平时、我希望接收到的功率大约为-8dBm 或-10dBm。

    对于饱和水平、当我使发射功率为-8dBm 时、接收器 RSSI 读数为-8dBm。 因此、我认为不应该出现饱和问题。 当我将发射功率设置为-4dBm 时、它会饱和并停止接收信号。

    请帮助
    Venu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否仅提供适用于 CC2592的评估套件?

    我尝试搜索。 但仅适用于 CC2538 + CC2592。

    金努
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有 CC2592EVM。 其主要原因是性能在很大程度上取决于 CC2592和 CC2592前面的射频芯片组合。 该器件还具有一个差分输入、此输入针对 CC25xx 系列中使用的 PA 的正确负载。